Overview视图

使用 Overview 查看设备的定义,包括设备类型、版本、电子匹配功能、连接和其他设备特定值。
Overview 视图示例
Overview 视图包括以下参数:
参数
说明
Series
显示设备的系列。
Revision
显示设备的版本。
Electronic Keying
显示设备使用的电子匹配功能。电子匹配功能能够对比项目中定义的设备与已安装的设备。如果电子匹配失败,则会发生故障。
可用选项:
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
注意:
使用禁止电子匹配时要谨慎。如果使用不当,该选项会导致人员伤亡、财产损坏或经济损失。我们强烈建议您不要使用 Disable Keying。 如果您使用 Disable Keying, 则必须全权负责了解正在使用的设备是否能达到应用项目的功能要求。
有关电子匹配功能的更多详细信息,请参见《Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique》,出版物:LOGIX-AT001。
Connection
显示连接类型和通信格式。
Encoder Type
显示所选的编码器类型是 HSC 还是 SSI。
根据所选的编码器类型,某些分配选项不可用。
Output Assignments
显示为每个输出分配的工作模式。
Device Definition
打开 Device Definition 对话框,更改版本、 电子匹配功能、通道模式和其他设备特定值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal