Connection 视图

使用 Connection 定义控制器到设备的行为。
  • 设置 RPI 速率。有关详细信息,请参见请求数据包间隔。
  • 选择要在 EtherNet/IP 网络上使用的单播或多播连接。有关详细信息,请参见单播或多播连接。
  • 查看连接故障的原因。
    小贴士:
    如果存在连接故障,连接故障区域将显示错误代码,其中的描述可帮助您排除模块故障。有关详细信息,请参见模块故障处理。
  • 禁用模块。有关详细信息,请参见模块禁止。
  • 配置控制器在工作模式下出现连接故障会导致严重故障还是轻微故障。
  • 启用或禁用 Automatic Diagnostics。
    注意:
    如果未启用 Automatic Diagnostics,设备不会将诊断发布到 FaryTalk Alarms and Events。
Connection 视图示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal