模块禁止

模块禁止功能可以无限期暂停控制器与模块之间的连接,无需从配置中取出该模块。该过程会暂时停止控制器和模块之间的连接。
重要提示:
无论何时禁止输出模块,所有输出都会切换成针对编程模式配置的状态。
用户可在以下情况下使用模块禁止功能:
  • 想要对模块执行维护。
  • 想要更新模块,例如,更新模块固件版本。
  • 您使用的程序中包含一个您尚未实际占有的模块。您不希望控制器查找尚不存在的模块。在这种情况下,可在程序中禁止该模块,直到将其实际安装在系统内为止。
使用以下步骤禁止和取消禁止模块:
  1. 禁止模块 – 转到 Connection 视图,选择 Inhibit Module,然后选择 Apply 或 OK。
  2. 进行必要的更新。
  3. 取消禁止模块 – 转到 Connection 视图,清除 Inhibit Module,然后选择 Apply 或 OK。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal