搜索
PointMax I/O 模块详细信息
通道状态指示灯
解析通道状态指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
关
存在以下任意一种情况:
通道被禁用。
通道上无通信。
无
黄色常亮/闪烁
正在通信。
无
红色闪烁
存在以下任意一种情况:
SA 掉电
串行端口通信错误
TxDataLost
RxDataLost
握手错误
TxDataLengthInvalid
RxDataLengthInvalid
任意 Modbus 命令不确定
将模块断电重启。
检查 SA 电源,更多相关信息,请参见
SA 电源指示灯
。
检查串行端口配置和设置。
使用状态指示灯进行故障处理
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal