搜索
PointMax I/O 模块详细信息
SA 电源指示灯
解析 SA 电源指示灯
指示灯状态
Description
推荐操作
关
模块没有通电。
完成以下操作:
确认系统已上电。
确认模块安装正确。
绿色常亮
模块接通 SA 电源。
无
红色常亮
模块没有 SA 电源,或者 SA 电源电压不在有效范围内。
完成以下操作:
确认 SA 电源线已正确连接至适配器、扩展电源模块或 5034-MBSA 安装基座。
检查下列事项:
检查 SA 电压是否在正确的范围内。
如果使用外部电源,确认电源已打开。
确保安装基座与安装基座之间的连接已正确固定。
转到适配器 Module Properties 中的 Chassis Information 视图,检查安装在所有插槽中的安装基座的现场电源状态。
使用状态指示灯进行故障处理
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal