使用“模块 (Module) 搜索”选项卡浏览模块

当
Logix Designer
应用程序处于联机状态且
模块 (Module) 搜索
选项卡处于活动状态时,系统将持续地浏览网络和背板。在
模块 (Module) 搜索
结果列表中显示找到的所有模块。
使用“模块 (Module) 搜索”选项卡浏览模块
  1. 在背板或网络上的模块 (Module) 或设备列表中选择模块类型。
  2. 选择模块 (Module) 或设备右侧的
    创建
    。
或者,如果模块 (Module) 需要,请单击
注册 EDS 文件
启动 EDS 硬件安装工具,为选定的模块注册 EDS 文件。
选择模块 (Module) 类型
对话框在后台保持打开状态。
若成功注册了 EDS 文件,请选择
创建
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal