“选择模块 (Module) 类型”对话框 -“模块搜索”选项卡

“模块 (Module) 搜索结果”列表中将显示在浏览期间找到的所有模块类型。与
收藏
选项卡一样,
模块 (Module) 搜索
选项卡不使用“过滤器”选项。“搜索”框也不可用,因为提供的设备列表要小得多。
使用此选项卡可执行联机模块 (Module) 搜索以查找网络或背板上附加的物理设备。当
Logix Designer
应用程序处于联机状态且
模块 (Module) 搜索
选项卡处于活动状态时,系统将持续地浏览网络和背板。在“模块 (Module) 搜索结果”列表中显示找到的所有模块。如果在执行浏览时添加、删除了任何模块 (Module) 或者更改了其状态,则
模块搜索
选项卡将反映这些更改。当应用程序未处于联机状态或者所浏览的网络的路径有错时,该选项卡为空。
如果应用程序未处于联机状态或者所浏览的网络的路径有错,
模块 (Module) 搜索
选项卡将不包含任何模块类型。除了以下消息外,“模块 (Module) 搜索结果”列表将为空白:
仅当 Logix Designer 处于联机状态且网络路径有效时,才支持“模块 (Module) 搜索”
。
“模块 (Module) 搜索结果”列表
“模块 (Module) 搜索结果”列表中将显示在浏览期间找到的所有模块类型。某些模块类型可能具有一个红色的标志 ,指示这些模块对上下文有效,但是由于以下原因之一无法创建它们:
  • 不允许联机创建模块 (Module) 类型。
  • 需要插入此模块 (Module) 类型的地址已在使用中。此情况表明,在项目中已配置的模块 (Module) 类型和网络或背板上存在的物理设备之间可能不匹配,或者实际上已配置了该模块。
右键单击对象将显示一个菜单,可以从该菜单创建模块 (Module) 类型,将其添加到“收藏”,或者注册 EDS 文件(如果适用)。
模块 (Module) 列
显示在网络或背板上找到的模块 (Module)。列表中的第一项通常是背板或母排,包含描述产品目录号的文本。连续项显示背板或网络上存在的 I/O 模块 (Module) 或设备。例如:
“版本”列
显示背板或网络上每个设备的硬件版本(显示为“主版本.次版本”)。
“附加信息”列
显示错误消息和有帮助的故障排除建议(如果适用)。这些错误消息的示例如下:
  • 已发现的设备与项目中的设备不匹配。
    在
    Logix Designer
    应用程序中使用给定地址配置的模块类型与连接到网络或背板的实际模块类型不同。与 CIP 模块 (Module) 不匹配的模块类型在“供应商 ID”、“设备类型”、“产品代码”或“主版本”中定义为不同。
  • 无法联机创建此模块 (Module)。请转入脱机状态以创建它。
    不支持在
    Logix Designer
    应用程序中联机创建连接到网络或背板的模块类型。
  • 此模块 (Module) 的 EDS 文件未注册。
    当模块 (Module) 类型为“未知”时会出现此情况。对于网络或背板上给定的模块 (Module) 类型,存在未安装 EDS 文件的情况。在这种情况下,已知的仅是模块 (Module) 类型的 CIP 密钥。若要注册 EDS 文件,可以右键单击模块 (Module) 类型并选择
    注册 EDS 文件
    ,或者单击错误消息右侧的
    注册 EDS 文件
    (在
    操作 (Action)
    列下面)。
  • 必须先安装配置文件,才能创建此设备。
    在注册 EDS 文件时会出现此情况,但是必须先安装自定义配置文件才能使用 EDS 文件。
“操作 (Action)”列
显示可以执行哪些操作 (Action) 来补救问题。
创建
选择此按钮可创建选定的模块 (Module)。
注册 EDS 文件
选择此按钮可启动 EDS 硬件安装工具,根据需要为选定的模块 (Module) 注册 EDS 文件。
选择模块 (Module) 类型
对话框在后台保持打开状态。如果成功注册了 EDS 文件,则将启用
创建
按钮。
创建时关闭
确定在选择
创建
后,
选择模块 (Module) 类型
对话框是关闭还是保持打开状态。如果选中此复选框,则
新建模块 (Module)
对话框将打开,
选择模块类型
对话框将关闭。如果该复选框已清空,则
选择模块 (Module)
对话框将在后台保持打开状态,且
新建模块
对话框将打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal