运动数据库未包含以下选择的数据:

运动数据库未包含以下选择的数据:
  • 电机目录号
将打开“轴 (Axis) 属性”对话框,并且这些选择设置为 <无>。
在“轴属性”对话框中选择
“取消”
以保留先前的选择。除非有包含先前数据的运动数据库可用,否则选择新数据和/或应用这些更改可能会使项目与硬件配置不兼容,并可能无法进行下载。请参阅“轴向导/轴属性 -“驱动器/电机”选项卡概述 (AXIS_SERVO_DRIVE)”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal