系统协议(无广播)
在“控制器 (Controller) 属性”对话框 -“系统协议”选项卡概述中选择的协议不支持广播消息。要发送广播消息,系统协议应设置为 DF1 Master、DF1 Radio Modem 或 DF1 Slave。
小贴士:
Logix Designer 版本 37 及更高版本不支持带串行端口的控制器 (Controller)。对于带有串行端口的控制器,
系统协议
选项卡仅在 Logix Designer 版本 36 及更早版本中出现。配置广播的系统协议
- 在“控制器管理器”中,右键单击控制器,然后选择“属性”。
- 选择“系统协议”选项卡。
- 从“协议”菜单中选择DF1 Master、DF1 Radio Modem或DF1 Slave。
提供反馈