对模拟模块 (Module) 重置已锁定状态

  1. 使用“标签 (Tag) 编辑器”来创建具有控制器 (Controller) 作用域并具有 MESSAGE 数据类型 (Data Type) 的标签。
  2. 转至“梯形编辑器”,然后插入包含 MSG 指令的梯级。指令操作数应该是您刚刚创建的 MESSAGE 标签。
  3. 选择操作数右侧的 dots 按钮以转至“消息配置”
    对话框。
  4. 对于“消息类型”,选择“常规 CIP”。
  5. 对于“服务代码”,输入 4B(“重置已锁定诊断”服务代码)。
  6. 对于“对象类型”,输入 A(模拟输入通道)。
  7. 对于“对象标识”,输入 1。
  8. 输入您希望重置的“对象属性”的代码。例如,输入 6C 以重置“报警上限”。
    保留“源”为空白。
  9. 对于“元素数目”,输入 0。
    保留“目标”为空白。
  10. 选择“通信”选项卡。
  11. 对于“路径”,输入模块名称或模块的 CIP 路径。
  12. 对于“通信方法”,选择 CIP。
  13. 选择“确定 (OK)”按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal