对数字模块 (Module) 重置已锁定诊断

要对数字模块重置已锁定诊断,请使用 MSG 指令。
  1. 使用“标签 (Tag) 编辑器”来创建具有控制器 (Controller) 作用域并具有 MESSAGE 数据类型 (Data Type) 的标签。
  2. 转至“梯形编辑器”,然后插入包含 MSG 指令的梯级。指令操作数应该是您刚刚创建的 MESSAGE 标签。
  3. 选择操作数右侧的 dots 按钮以转至
    消息配置
    对话框。
  4. 对于“消息类型”,选择“常规 CIP”。
  5. 对于“服务代码”,输入 4B(“重置已锁定诊断”服务代码)。
  6. 对于“对象类型”,输入 1E(离散输出组)。
  7. 对于“对象标识”,输入 1。
    保留“对象属性”为空白。
  8. 对于“源”,输入或选择控制器范围的 DINT 标签。
    如果该标签还不存在,请选择“创建标签”按钮来创建它。
  9. 对于“元素数目”,输入 4。
    保留“目标”为空白。
  10. 选择“通信”选项卡。
  11. 对于“路径”,输入模块名称或模块的 CIP 路径。
  12. 对于“通信方法”,选择 CIP。
  13. 选择“确定 (OK)”按钮。
  14. 编写逻辑或使用数据监控器来设置源标签的值。该标签表示要重置诊断的点的位掩码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal