危险:联机取消规划程序 (Program) 将影响逻辑执行

将一个或多个程序拖放到“控制器 (Controller) 管理器”中的
“未规划的程序/相位”文件夹时,即在尝试当系统处于联机状态时取消规划程序。在联机状态下取消规划程序会改变程序的执行并可能产生意想不到的后果。
选择
“确定 (OK)”以取消规划程序,或者单击
“取消”以保留程序的规划。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal