控制器 (Controller) 管理器

控制器管理器
窗口是项目内容的图形表示,您可以调整窗口大小,也可以取消悬停、悬停和移动此窗口。它包含文件夹、文件和链接的层次结构,这些对象中包含当前项目中的程序 (Program) 和数据的相关信息。有关“控制器管理器
”结构的详细信息,请参阅:
在包含内容的每个文件夹前面都有一个图标,指示文件夹或项是处于展开状态还是折叠状态。选择此图标可展开项。
小贴士:
关闭打开的项目或
Logix Designer
应用程序时,会保存和存储“控制器管理器”
中所有高层级文件夹的最近一次已知展开状态。
控制器管理器
的高层级文件夹包括:
  • 控制器<名称>
  • 任务 (Task)
  • 运动组
  • 报警管理器
  • 资源(趋势 (Trend)、Add-On 自定义指令、数据类型 (Data Type))
输入/输出配置
右键单击某项,将弹出该项的与上下文相关的菜单。此菜单中的命令为指向该项
属性
对话框的快捷方式和指向菜单栏命令的快捷方式。在
控制器管理器
中双击文件会打开
属性
对话框。
小贴士:
如果
I/O 配置
文件夹下的模块 (Module) 有故障,它将显示“模块故障”图标。
“控制器管理器”
树下的
“快速视图”窗格提供
“控制器管理器”中所选项的摘要信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal