“转换查看器”对话框概述

使用“转换查看器”对话框可以输入项目文档的转换。“转换查看器”提供了一种在输入文档的转换时显示密钥的方式。
该查看器对编辑默认转换特别方便。当选择编辑默认的转换时,将清除默认的转换内容,但编辑窗口上方将显示暗淡的转换查看器,其中显示默认语言的转换内容。您可以忽略该查看器。或者,您可以将鼠标放在查看器中,让查看器处于不透明状态,然后使用查看器的内容帮助您手动将默认语言编辑为当前语言的转换内容。
如果没有为文档配置转换,则不会出现该文档的“转换查看器”。
当前语言说明出现在“转换查看器”中(如果存在)。编辑当前语言的转换内容时不会清除当前语言的内容,但是如果有其它可用的转换,则查看器会暗淡显示。
如果不存在当前语言说明,则查看器中显示默认的语言说明。如果当前语言说明和默认语言说明都不存在,则查看器中显示查看器组合框中的第一种语言。
重要提示:
更改文档不仅会影响正在更改的文档,还会影响正在为该文档的转换的有效性。
将鼠标移至默认说明上方,将显示“工具提示”,它提供有关说明的来源的附加信息。
重要提示:
可以在“工作站选项”对话框中关闭“转换查看器”。默认情况下,“转换查看器”为已启用状态。
参数
语言组合框
选择用于显示项目文档的语言。
语言列表中仅包括当前文档部分存在转换的语言。
粘贴转换按钮
用于将转换查看器中的文本置于以下编辑控件中。
编辑控件中当前的任何文本将被替换为粘贴到编辑控件中的文本。
转换文本
以组合框中选择的语言显示转换文本。
您可以选择和复制文本,但不能编辑它。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal