打开现有的项目

使用以下过程打开项目。
打开现有的项目
  1. 从
    “文件”菜单中,选择
    “打开”。
    在“打开/导入项目”对话框中,将打开在“工作站选项”对话框中配置的项目目录。
    如果项目文件位于其他目录中,则可通过浏览找到正确的目录。
    在
    “文件名”中输入项目文件的名称,以在浏览器中打开或选择相应文件。
  2. 选择
    “打开”以打开该项目文件。
    项目文件打开后,“控制器 (Controller) 管理器”会打开。
    “控制器管理器”会显示上次保存该项目文件时控制器中的所有内容。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal