“检入”对话框

使用此对话框检入文件。
参数
参数
说明
注释
可以输入最长 255 个字符的注释。超过 255 个字符以外的注释将被截断。
本地副本
选择箭头以选择下列选项:
  • 删除 - 删除本地文件
  • 保留检出 - 检出并重新打开文件
  • 保持不变 - 打开本地文件的副本。如果将本地文件的副本设置为在检入时删除,则此字段会灰显且“删除”为默认选项。
COK
开始检入过程。
取消
在未完成检入操作的情况下关闭对话框。
帮助
显示有关“检入”对话框的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal