查看网络通信状态

“端口诊断”选项卡上的网络状态信息仅供参考,但您可以选择:
  • “刷新”以查询模块 (Module) 状态信息并显示当前结果。
  • “重置计数器”以将所有网络状态元素重置为零,并重新开始计数。
必须处于联机状态,这些选项才可用。
有关显示在此屏幕上的数据的更多信息,请参阅
“1756-ENET 端口诊断”选项卡概述
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal