使用协调系统时间来对 I/O 添加时戳

使用协调系统时间 (Coordinated System Time, CST) 对输入和规划的输出添加时戳。
  1. 为每个允许时戳的输入和输出模块 (Module) 选择通信格式。
    小贴士: 如果需要其他有关选择通信格式的信息,请参阅《ControlLogix 数字输入/输出 (I/O) 模块 (Module)(1756 系列)用户指南》。
  2. 确保在这两个 I/O 模块 (Module) 所在的机架中有控制器 (Controller)。
  3. 对输入模块 (Module) 上除正在添加时戳以外的所有输入点禁用“状态更改”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal