未连接

模块 当前尚未对其打开
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
连接。模块 (Module):
连接
网络与设备之间的链路。
  • 自加电之后尚未连接,或者
  • 由于通信故障,它的最新连接已正常关闭且并未丢失
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal