自检

该 模块 (Module) 正在加电并对硬件和固件执行诊断以确保正确的操作。通常,在自检状态期间,模块 (Module) 将不会响应通信,而且将看不到此状态。当加电后在 FLEX I/O 底板中添加或除去模块 (Module) 时,FLEX I/O ControlNet 适配器将报告此状态。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal