选择要校准的通道

要选择要校准的通道:
  1. 为要校准的各个通道选中“校准?”框。
  2. 选择所需的校准方法按钮(“组”或“一次一个”)。
    可以同时成组校准相同范围中的通道,或一次校准一个通道。一次校准一个通道时,先完成一个通道的完整校准过程,然后继续校准下一个通道。
  3. 选择:
    • 返回
      ,返回上一屏幕。
    • 下一步
      以继续。
    • 停止
      ,取消校准。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal