缩放等式

ScalingEquation
缩放说明
一个简单的示例是使用下列值缩放 V
in
:
LowSignal = -10.0 (V)
HighSignal = -10.0 (V)
LowEngineering = 0.0 (%)
HighEngineering = 100.0 (%)
要将输入信号(伏特)缩放为对流程有用的工程单位(百分比)。这种缩放将 -10.0 伏特转换为 0.0%,将 10.0 伏特转换为 100.0%,并相应地转换中间值(如将 3.3 伏特转换为 66.5%)。
Scaling
数字滤波器图形
Digital_Filter
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal