在不断电的情况下卸下和插入

可以在通电的情况下,在机箱中插入和卸下模块。这使得整个控制系统的可用性更高。卸下或插入模块 (Module) 时不会影响受控过程的任何其它部分。
注意: 在通电的情况下从机箱中拔出模块会导致带有配置、输入和输出数据的消息指令失败并发出错误消息。卸下还可能会导致模块 (Module) 丢失任何先前配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal