记录输出模块 (Module) 的低校准值

Logix Designer
应用程序命令模块 (Module) 输出电流的特定级别。您必须测量实际水平并记录结果。此测量结果允许模块 (Module) 解释任何不准确的原因。
要记录输出模块 (Module) 的低校准值:
  1. 使用万用表测量输出值。
  2. 在相应的
    记录的参考
    框中,输入值。
  3. 选择“下一步”继续校准。
    • 还可以选择“停止”取消校准。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal