速率报警

满足以下情况时:
  • 配置了其中一个过渡功能,并且
  • 出现它所适用的情况,并且
  • 控制器 (controller) 告知
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    模块 (module) 更改输出信号,
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
模块 (Module) 将计算它是否可以在 35 毫秒内过渡到新的信号值。
如果步骤 (Step) 所用时间为:
则模块 (Module) 的操作为:
小于或等于 35 毫秒
执行该步骤 (Step)
以过渡速率所用时间将超过 35 毫秒
模块 (Module) 用 35 毫秒进行更改并打开过渡报警成员以表明正在进行过渡。然后,过渡将在 35 毫秒步骤 (Step) 中继续,直到输出信号达到控制器 (Controller) 所指示的值。当过渡达到目标值时,除非还配置了“锁定速率报警”,否则将重置报警数据类型 (Data Type)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal