点级别故障报告

使用诊断故障表检查 1756-OA8D 和 1756-OB16D 诊断输出模块 (Module) 的故障:
1756-OA8D 诊断故障表
对模块 (Module) 的受令输出状态
模块 (Module) 的输出数据回显与显示
未载入
输出验证
1
保险丝熔断
1
脉冲测试
2
故障的可能原因
开
关
关
关
3
不适用
不适用
不适用
不适用
故障
不适用
失败
失败
输出与 GND 短路
开
关
开
关
不适用
故障
不适用
不适用
不适用
不适用
失败
通过
没有负载、输出短接到 DC+ 或模块 (Module) 未加电
开
4
关
开
关
不适用
不适用
故障
不适用
不适用
不适用
通过
失败
硬件点损害
5
1) 此模块 (Module) 设计了电子保护,保护模块免受短路情况损害。保护基于热切断原理。如果输出通道上出现短路情况,该通道将在达到它的热切断温度之后几毫秒内限制电流。由于电压降低到 19.2V 直流的最低检测电平之下,所以其它通道在输出上产生假错误以验证故障信号。受此现象影响的输出通道将继续按模块 (Module) 主控方(CPU、网桥等)指示操作。这意味着如果一个通道出现短路,则应检查并重置其它通道的输出验证故障信号。
2) 当执行脉冲测试时,正常操作是查看模块 (Module) 显示上的瞬时脉动。
3) 不可能在关闭状态下出现保险丝熔断故障。如果出现短路,输出点被关闭且故障将以关闭状态出现直到重置该点。
4) 输出由于硬件点损坏不能打开。
5) 在正常操作情况下,不应出现硬件损坏。可能的原因是输出与 GND 短路。
1756-OB16D 诊断故障表
对模块 (Module) 的受令输出状态
模块 (Module) 的输出数据回显与显示
未载入
输出验证
1
保险丝熔断
1
脉冲测试
2
故障的可能原因
开
关
关
关
3
不适用
不适用
不适用
不适用
故障
不适用
失败
失败
输出与 GND 短路
开
关
关
关
3
不适用
不适用
不适用
不适用
故障
不适用
失败
失败
输出与 GND 短路
开
关
开
关
不适用
故障
不适用
不适用
不适用
不适用
失败
通过
没有负载、输出短接到 DC+ 或模块 (Module) 未加电
开
4
关
开
关
不适用
不适用
故障
不适用
不适用
不适用
通过
失败
硬件点损害
5
1) 此模块 (Module) 设计了电子保护,保护模块免受短路情况损害。保护基于热切断原理。如果输出通道上出现短路情况,该通道将在达到它的热切断温度之后几毫秒内限制电流。由于电压降低到 19.2V 直流的最低检测电平之下,所以其它通道在输出上产生假错误以验证故障信号。受此现象影响的输出通道将继续按模块 (Module) 主控方(CPU、网桥等)指示操作。这意味着如果一个通道出现短路,则应检查并重置其它通道的输出验证故障信号。
2) 当执行脉冲测试时,正常操作是查看模块 (Module) 显示上的瞬时脉动。
3) 不可能在关闭状态下出现保险丝熔断故障。如果出现短路,输出点被关闭且故障将以关闭状态形式出现直到重置该点。
4) 输出由于硬件点损坏不能打开。
5) 在正常操作情况下,不应出现硬件损坏。可能的原因是输出与 GND 短路。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal