模拟模块 (Module) 的对象属性代码

下面列出了用于获取 UNLATCH 状态s的代码(对于对象属性)。
对于输入:
代码为:
执行的操作:
(空)
启用 5 个可启用的报警
6b
启用报警下限状态
6c
启用报警上限状态
6d
启用报警下下限状态
6e
启用报警上上限状态
6f
启用速率报警
对于输出:
代码为:
执行的操作:
(空)
启用 3 个可启用的报警
6e
启用钳位下限状态
6f
启用钳位上限状态
70
启用过渡报警状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal