陷波滤波器

陷波滤波器是模数转换器的一个内置功能,它使指定频率的输入信号及其每个谐波衰减。根据模块 (Module) 的操作系统环境中的噪声频率以及进行控制所需的任何速度需求,选择陷波滤波器设置。
例如,在美国通常使用陷波滤波器值 60 来过滤掉工厂地板上可能存在的 60 Hertz AC 线路噪声。60 Hertz 陷波滤波器设置使 60 Hertz、120 Hertz 和 180 Hertz 频率衰减。使用 60 Hertz 陷波滤波器设置时速度可能会降低,因为可以达到的最大采样速率 (RTS) 被限制为 19ms。
notchFilter
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal