多点传送输入数据

I/O 输入数据是系统中的多点传送,允许多个控制器 (Controller) 接收输入数据。控制器 (Controller) 可以通过建立与输入模块 (Module) 建立控制连接或者通过请求只听连接来请求输入数据。在这些情况下,模块 (Module) 回答它广播信息的标识。这让控制器 (Controller) 能够“收听”广播数据,并使用它来进行控制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal