模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)(远程 I/O 适配器)

下表列出了属于下面所列模块 (Module) 的输入和输出数据类型 (Data Type) 的成员:
  • 1771-ASB
  • 1747-ASB
  • 1794-ASB
  • RIO-ADAPTER
模块定义的数据类型:AB:RIO_*IOGROUP:I:0
(* = 机架中的 I/O 组数。¼ 机架 = 2 个 I/O 组,以此类推)
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
机架状态
DINT
DINT
一种原子 data type,它由用来存储 32 位带符号整数值(-2,147,483,648 到 +2,147,483,647)的 DWORD 组成。
二进制
0 = 数据正确
1 = 数据错误
InputGroupsValid
DINT
二进制
第 0-7 位表示I/O 组 0-7
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
位值 1 = 该 I/O 组中的离散输入模块 (Module)
数据
INT 数组
二进制
输入数据点的适配器下的每个输入/输出 (I/O) 组有一个 16 位的 INT
模块定义的数据类型:AB:RIO_*IOGROUP:O:0
(* = 机架中的 I/O 组数。¼ 机架 = 2 个 I/O 组,以此类推)
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
数据
INT 数组
二进制
在输出数据点的下面,每个输入/输出 (I/O) 组一个 16 位 INT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal