“模块 (Module) 属性”对话框 - “底板选项卡”概述

使用此选项卡来:
  • 查看有关背板及其所在的机箱上模块 (Module) 的通信的诊断信息
  • 清除故障
    故障
    控制系统硬件或软件检测到的问题或错误。故障由错误代码或错误位标识。
仅当处于联机状态时才显示此选项卡上的信息。
小贴士: 如果在创建 模块 时选择了“只听”通信格式,则此选项卡不可用。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
小贴士: 此选项卡上的数据直接来自模块 (Module)。
参数
ControlBus 状态
显示“确定 (OK)”或者下列其中一项错误:
  • 接收器已禁用
  • 多点传送地址已禁用
  • RA/GA 不匹配
清除故障
选择此按钮可清除模块 (Module) 的背板故障。
ControlBus 参数
多点传送 CRC 错误阈值
显示由于多点传送 CRC 错误时输入故障状态的阈值。
循环冗余 (Redundancy) 检查 (CRC)
循环冗余检查 (CRC) 是计算机使用的一种查错技术。
传送重试限制
选择传送重试限制。此限制是当发生发送错误时帧重试的次数。此字段范围为 0-63;我们建议您使用位于下列范围之间的值:
  • 8-12(对于分隔的模拟模块 (Module))
  • 3-10(对于所有其它模拟模块 (Module))
当重置模块 (Module) 时,此字段重置为它的出厂默认值。
接收错误计数器
显示:
  • 接收帧(消息)时发生的错误 CRC 错误的数目
  • 接收器总线超时的数目
  • 多点传送接收 CRC 错误的数目
发送错误计数器
显示:
  • 发送帧时发生的错误 CRC 错误的数目
  • 发送器总线超时的数目
1756 专用 I/O 模块 (Module) 和适配器通信以及控制器 (Controller)
机箱信息
显示:
  • 机箱的版本号
  • 机箱的大小
  • 机箱的序列号
  • 模块 (Module) 的插槽号
    小贴士: 对于 1756-HSC 和 1756-PLS 模块 (Module),在 模块匹配条件中此信息保持空白
刷新
选择它可刷新选项卡。刷新选项卡时:
如果正在使用:
则:
数字、模拟或运动模块 (Module)
将清除 counter
另一个模块 (Module)
选项卡将被刷新,但计数器未被清除
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
帮助
选择此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal