可恢复的轻微故障

如果发生轻微故障 (Minor Fault) 的原因是:
此字段显示:
这可能表示:
数字模块 (Module)
多点传送 CRC 错误数超出阀值
因为发生了太多的多点传送 CRC 错误,所以模块 (Module) 无法确定它所在的插槽
RA/GA 不匹配故障
多点传送接收器已禁用
模拟输入模块 (Module)
通道故障
至少有一个通道正在进行校准、欠范围或者过范围。
模拟输出模块 (Module)
通道故障
  • 至少一个通道正在进行校准、低钳位限制或高钳位限制
  • 断线故障(对于未隔离的模块 (Module))。检查模拟输入数据或输出数据以了解更多的特定信息。
非I/O 模块
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
故障
  • 发生了 RA/GA 不匹配故障
    RA/GA
    机架地址/组地址。当发生 RA/GA 不匹配时:
    • 确保模块 (Module) 正确地安装在机箱中
    • 检查底板是否有引起底板线路短路的金属刨花
  • DH+ 是链路中的唯一模块 (Module)
如果软件配置与实际物理硬件有很大的差异(例如,已针对数字模块 (Module) 配置了软件,而实际物理模块是模拟模块),则该软件只能显示下列一般故障状态:
故障
控制系统硬件或软件检测到的问题或错误。故障由错误代码或错误位标识。
  • 不可恢复故障
  • 可恢复故障
  • 无
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal