可恢复的严重故障

模拟模块 (Module) 发生通信故障。该模块 (Module) 丢失了与控制器 (Controller) 的连接。数学模块 (Module) 没有可恢复的严重故障 (Major Fault)。
如果软件配置与实际物理硬件有很大的差异(例如,已针对数字模块 (Module) 配置了软件,而实际物理模块是模拟模块),则该软件只能显示下列一般状态:
  • 不可恢复故障
  • 可恢复故障
  • 无
打开
模块 (Module) 属性
对话框中的
连接
选项卡以了解更多有关模块故障的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal