简介:模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)

创建模块 (module) 后,
Logix Designer
编程软件会自动创建由模块 (module) 定义的数据类型 (data type) 和标签 (tag)。下表显示的模块 (module) 定义的数据类型 (data type) 是根据在“新建模块 (Module)”对话框上选择的“通信格式”为模块 (module) 创建的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal