内部故障

自我测试失败或者发生了严重的通信故障。该 模块 (Module) 不能通信。当通信模块 (Module) 不能通过所有配置的媒介进行通信时,才对这些模块显示此
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
故障。例如,不能通过 ControlNet 网络进行通信的 1756 CNB 模块 (Module) 将在通过 ControlBus 查询时指示内部故障。
故障
控制系统硬件或软件检测到的问题或错误。故障由错误代码或错误位标识。
模块 (Module):
恢复方法:
I/O 模块
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
  • 查看硬件文档。
  • 切换电源。
  • 请致电技术支持。
通信模块 (Module)
  • 切换电源。
  • 请致电技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal