搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
滤波时间
这些模块 (Module):
它们的点组具有以下输入滤波器时间:
DC
关 -> 开可以为 0、1、2
开 -> 关可以为0、1、2、9、18
AC
关 -> 开可以为 1、2
开 -> 关可以为 9、18
1756 ControlLogix I/O 模块 (Module)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal