CST 多点传送消息

ControlLogix5550 控制器 以周期速率将 CST
控制器
一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
多点传送消息发送到
多点传送
一种机制,借助这种机制,module 可以在网络中产生由多个侦听者同时接收的数据。此术语用来描述 ControlLogix I/O 线路的一项功能。它支持多个 controller 同时从同一个 I/O module 接收输入数据。
I/O 模块,以实现所有模块中的定时器硬件同步。
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal