配置模拟输出模块 (Module) 上的输出状态 - 浮点

创建一个应用环境特定的通道级别配置。
要配置模拟输出模块 (Module)(浮点)上的输出状态:
    1. 在
      控制器 (Controller) 管理器
      上,右键单击模块 (Module),然后选择
      属性
      。
    2. 在“模块 (Module) 属性”对话框中,选择“输出状态”选项卡。
    3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
    在
    编程 (Program) 模式输出状态
    下,选择当宿主控制器 (Controller) 切换到编程模式时,输出通道的响应方式:
    • 保持最后状态。
      输出通道保持为上一个输出值。
    • 用户定义的值。
      输出通道转换 (Transition) 为用户指定的值。
      重要提示: 如果选择
      用户定义的值
      ,则在框中输入一个值并选择
      过渡到用户定义的值
      。
  1. 在
    故障模式 (Fault Mode) 下的输出状态
    下,选择发生故障时,输出通道的响应方式:
    • 保持最后状态。
      输出通道保持为上一个输出值。
    • 用户定义的值。
      输出通道转换 (Transition) 为用户指定的值。
      重要提示: 如果选择
      用户定义的值
      ,则在框中输入一个值并选择
      过渡到用户定义的值
      。
    1. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal