为隔离的模拟输出模块 (Module) 配置输出限值

使用
模块 (Module) 属性
对话框中的
限制
选项卡设置可防止损害设备的钳制和过渡限制。
要对隔离的模拟输出模块 (Module) 配置输出限制:
    1. 在
      控制器 (Controller) 管理器
      上,右键单击模块 (Module),然后选择
      属性
      。
    2. 在“模块 (Module) 属性”对话框中,选择“限制”选项卡。
    3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
    4. 输入以下各项的
      限制
      值:
      • 高钳位
      • 低钳位
    5. 选中
      运行模式下过渡
      复选框以在运行模式下启用过渡。
    6. 在
      过渡速率
      框中,输入输出可以采用地最大更改速率(以“工程单位/秒”为单位)。
    7. 选中
      禁用全部报警
      复选框以对当前通道禁用报警。
    8. 选中
      锁定限制报警
      复选框以在条件停止后保持上限报警和下限报警。
    9. 选中
      锁定速率报警
      复选框以在条件停止后仍维持速率报警。
    10. 选择“启用”以启用相邻报警条件。
    11. 选择“全部启用”以对通道启用所有报警。
    12. 使用滑动条来显示对流程设置流程限制触发值的位置。
    1. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal