配置输出限制

  1. 在
    控制器 (Controller) 管理器
    上,右键单击模块 (Module),然后选择
    属性
    。
  2. 在“模块 (Module) 属性”对话框中,选择“限制”选项卡。
  3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
  4. 输入以下各项的
    限制
    值:
    • 高钳位
    • 低钳位
  5. 选中
    运行模式下过渡
    复选框以在运行模式下启用过渡。
  6. 在
    过渡速率
    框中,输入输出可以采用地最大更改速率(以“工程单位/秒”为单位)。
  7. 选中
    禁用全部报警
    复选框以对当前通道禁用报警。
  8. 选中
    锁定限制报警
    复选框以在条件停止后保持上限报警和下限报警。
  9. 选中
    锁定速率报警
    复选框以在条件停止后仍维持速率报警。
  10. 选择“启用”以启用相邻报警条件。
  11. 选择“全部启用”以对通道启用所有报警。
  12. 使用滑动条来显示对流程设置流程限制触发值的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal