配置隔离的整型模拟输出模块 (Module)

创建一个应用环境特定的通道级别配置。
要配置隔离的整型模拟输出模块 (Module):
  1. 选择要配置的通道的通道按钮。
  2. 如果想要模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在所保持的值的 0.1% 范围内,则选中“保持以备初始化”框。
  3. 如果想要输出通道保持在最后一个输出值,则在故障状态下选择“保持”按钮,或者
  4. 在与所有者控制器 (Controller) 的连接丢失的情况下,如果想要输出通道转至特定值,则在故障状态下选择向下箭头。
    出现“用户”按钮。选择“用户”按钮。
    小贴士: 如果执行了此步骤 (Step),请转至下一步。如果未执行此步骤 (Step),请跳过步骤 5 并继续执行步骤 6.。
  5. 在“用户故障值”中输入一个值,发生故障时输出将采用该值。
  6. 发生故障时,对于想要以过渡速率限制启用从当前输出值到故障值的过渡的每个输出点,选中“过渡到故障”框。
  7. 如果想要输出通道保持在最后一个输出值,则在编程 (Program) 状态下选择“保持”按钮,或者
  8. 在所有者控制器 (Controller) 切换为编程 (Program) 模式时,如果想要输出通道转至特定值,则在编程状态下选择向下箭头。
    “用户”按钮随即显示。选择“用户”按钮。
    小贴士: 如果执行了此步骤 (Step),请转至下一步。如果未执行此步骤 (Step),请跳过步骤 5 并继续执行步骤 6.。
  9. 在“用户编程 (Program) 值”中输入一个值,当模块 (Module) 进入编程状态时,输出将采用该值。
  10. 从控制器 (Controller) 接收到程序 (Program) 命令时,对于想要以当前速率限制启用从当前输出值到编程值的过渡的每个输出点,选中“过渡到编程”框。
  11. 在“速率限制”中输入每个输出点的输出信号的最大更改速率(以计数/秒计)。
  12. 选择“确定 (OK)”以保存更改并关闭该对话框。
    小贴士: 有关发生通信故障时如何操作的信息,请参阅列示在“另请参阅”下的“概述”主题。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal