配置报警 - 非隔离模拟输入模块 (Module)

使用
模块 (Module) 属性
对话框中的
报警
选项卡对各通道的非隔离模拟输入模块配置过程报警和速率报警。
要对非隔离模拟输入模块 (Module) 配置报警:
  1. 选择要配置的通道对应的“通道”。
  2. 在
    过程报警
    部分,输入以下各项的所需过程报警值:
    • 上上限
    • 高
    • 低
    • 下下限
  3. 选择“全部启用”以对通道启用所有报警。
  4. 选择“启用”以启用相邻报警条件。
  5. 使用滑动条来显示对流程设置流程报警触发部分的位置。
  6. 选中
    禁用全部报警
    复选框以对通道禁用报警。
  7. 选中
    锁定流程报警
    复选框,以在触发报警的条件停止后对任何流程报警仍维持该条件。
  8. 选中
    锁定速率报警
    复选框以在条件停止后仍维持报警。
  9. 如果输入值保持在报警触发点的范围内,则在
    死区
    框中输入一个表示将不会禁用报警的值。
  10. 在
    速率报警
    框中输入一个值(以工程单位/秒计),以便在输入样本之间的更改速率超过设置点时触发报警。
    1. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal