配置非隔离模拟输出模块 (Module) - 整型

创建一个应用环境特定的通道级别配置。
要配置非隔离模拟输出模块 (Module)(整数):
  1. 在
    控制器 (Controller) 管理器
    中,右键单击模块 (Module),然后单击
    属性
    。
  2. 在
    模块 (Module) 属性
    对话框中,单击
    配置
    选项卡。
  3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
  4. 在
    输出范围
    列中,选择输出范围。
  5. (可选)选中
    保持以备初始化
    复选框以保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在所保持的值的 0.1% 范围内。
  6. 在
    故障状态
    列中,选择在与宿主控制器 (Controller) 的连接丢失的情况下,输出通道的响应方式。
    • 保持。
      输出通道保持为上一个输出值
    • 用户。
      输出通道转到在
      用户故障值
      中指定的值。
      重要提示: 如果选择
      用户
      ,在
      用户故障值
      列中输入一个值,并且针对在发生故障时要启用过渡的每个输出点,选中
      过渡到故障
      复选框。值以过渡速率限值从当前输出值过渡到故障值。
  7. 在
    编程 (Program) 状态
    列中,选择在宿主控制器 (Controller) 切换到编程模式的情况下,输出通道的响应方式。
    • 保持。
      输出通道保持为上一个输出值
    • 用户。
      输出通道转到在
      用户编程 (Program) 值
      中指定的值。
      重要提示: 如果选择
      用户
      ,在
      用户故障值
      列中输入一个值,并且针对在从控制器 (Controller) 接收到程序 (Program) 命令时要启用过渡的每个输出点,选中
      过渡到故障
      复选框。值以过渡速率限值从当前输出值过渡到编程 (Program) 值。
  8. 在
    速率限制 (Cnts/S)
    列中,输入每个输出点的输出信号的最大更改速率(以计数/秒计)。
  9. 如果在编程 (Program) 模式下通信失败
    ,选择输出通道的响应方式。
    • 将输出保持在编程 (Program) 模式状态
    • 将输出更改为故障模式 (Fault Mode) 状态
    1. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal