配置非隔离模拟输出模块 (Module) - 浮点

创建一个应用环境特定的通道级别配置。
要配置非隔离模拟输出模块 (Module)(浮点):
    1. 在
      控制器 (Controller) 管理器
      上,右键单击模块 (Module),然后选择
      属性
      。
    2. 在“模块 (module) 属性”对话框中,选择“配置”选项卡。
    3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
    输入下列各项的相应
    缩放
    值:
    • 信号下限
    • 工程下限
    • 信号上限
    • 工程上限
  1. 在
    输出范围
    框中,选择模块 (Module) 的输出范围。
  2. 在
    传感器偏移
    框中,输入一个值以补偿校准期间的传感器误差。
  3. 选中
    保持以备初始化
    复选框以使模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在所保持的值的 0.1% 范围内。
    1. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal