通信故障

宿主控制器 (Controller) 已与 模块 (Module) 建立通信链接,但发生了通信问题,链接已终止。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
要从故障中恢复:
  • 检查通信模块 (Module) 以确保它们仍与网络连接
  • 验证控制器是否仍正常运行
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 切换模块 (Module) 电源(如果以上方法均不起作用)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal