校准向导 -“选择要校准的通道”选项卡(1756 模拟输入/输出 (I/O))

此选项卡允许您选择要使用
“校准”
复选框校准的通道。
通过选择
“校准组中通道”
或
“一次校准一个通道”
单选按钮,可以校准组中任意通道的组合或一次校准所有通道。建议您每次校准 模块 (Module) 上的所有通道。这有助于保持校准读取的一致性并提高模块 (Module) 准确性。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal