校准点

下表列出了校准点。
通道类型
校准输入范围
低校准参考
高校准参考
1756-IF6I
1756-IF61 和 IF6CIS
-10 到 10V
0 到 20mA
0V
1mA
10V
20mA
1756-IR6I
1 到 487W
1W
487W
1756-IT6I 和 IT6I2
-12 到 78mV
-12 到 30mV
-12mV
-12mV
78mV
30mV
1756-IF8, -IF16
-10 到 10V
0V
10.25V
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal