高参考或低参考中的校准错误(1756 模拟输出)

如果发生校准错误:
  • 检查输出通道的布线
  • 验证正在测量正确的信号
  • 验证输入的值正确
在确认正在正确测量通道的信号之后,选择“重试”按钮。不断出现校准错误可能说明通道存在故障。
要在未校准通道时退出校准,请选择“停止”。如果校准取法并且显示错误,则对于出错的任何通道,设置“模块 (Module) 校准故障”位和“通道校准故障”位,以表明潜在的通道故障。发生校准错误的通道将使用其旧的校准参数继续操作,但应该验证操作是否正确。在这种情况下,校准设备或通道本身不正确。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal