“电压”选项卡

使用此选项卡来输入发生器过电压、发生器欠电压、过励磁电压、衰减和线路线路压降补偿值。
参数
过电压
设置点
此值确定发生器过电压设置点,CGCM 将使用此值来识别过电压状态。发生这种情况时,timer 就会开始根据过电压时间延迟计时,计时结束后将跳闸。有效值范围是额定电压的 100.00 到 140.00 %;默认值是 110.00 %。
延迟
此值确定超出发生器过电压设置点后到声明故障或者使故障输出继电器跳闸为止所需的时间。有效值范围是 0.10 到 300.00 秒;默认值是 1.00 秒。
欠电压
设置点
此值确定发生器欠电压设置点,CGCM 将使用此值来识别欠电压状态。发生这种情况时,timer 就会开始计时,计时完成后将跳闸。有效值范围是额定电压的 60.00 到 100.00 %;默认值是 85.00 %。
延迟
此值确定超出发生器欠电压设置点后到声明故障或者使故障输出继电器跳闸为止所需的时间。有效值范围是 0.10 到 300.00 秒;默认值是 1.00 秒。
衰减百分比
此值确定并行发生器应用期间要经历的电压衰减量。有效值范围是 -30.0 到 30.0 %;默认值是 5.0 %。
电压补偿 - 未预先写入
线路压降补偿
此值确定发生器应用期间要经历的电压衰减量。有效值范围是 0.0(默认值)到 10.0 %。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal