“跟踪”选项卡

使用此选项卡来启用和配置内部跟踪、冗余跟踪和横移速率。
参数
内部跟踪
启用内部跟踪
选取此框以启用内部跟踪。
速率
此值更改内部跟踪模式将不活动励磁控制模式与活动励磁控制模式匹配的速率。有效值范围是 1.0 到 80.0 s/FS;默认值是 5.0 s/FS。
延迟
此值更改跟踪功能的初始延迟以防止跟踪模式将不活动模式调整为具有不良状态。
例如,在 AVR 模式下工作时,如果感应 VT 无法打开,并且允许跟踪模式立即跟踪由感应损耗引起的完全打开状态,则转换到手动模式将导致发生器电压过高,即使在 FCR 模式下工作亦如此。通过添加延迟,就可以转换到另一工作模式,而不允许后备模式进入可能的不良工作状态。
有效值范围是 0.0 到 8.0 秒;默认值是 0.5 秒。
冗余跟踪
速率
此值更改冗余 CGCM 的跟踪模式将不活动励磁控制模式与活动励磁控制模式匹配的速率。有效值范围是 1.0 到 80.0 s/FS;默认值是 2.0 s/FS。
延迟
此值更改冗余 CGCM 的跟踪功能的初始延迟以防止跟踪模式将不活动模式调整为具有不良状态。
例如,在 AVR 模式下工作时,如果感应 VT 无法打开,并且允许冗余 CGCM 跟踪模式立即跟踪由感应损耗引起的完全打开状态,则转换到冗余 CGCM 的手动模式将导致发生器电压过高,即使在 FCR 模式下工作亦如此。通过添加跟踪延迟,就可以转换到冗余 CGCM,而不允许冗余 CGCM 进入可能的不良工作状态。
有效值范围是 0.0 到 8.0 秒;默认值是 0.5 秒。
移动速率
AVR 控制
此值更改根据已定义的 AVR 调整范围调整 AVR 模式调节设置点的速率。有效值范围是 10.0 到 200.0 秒/额定 V;默认值是 20.0 秒/额定 V。
功率因数
此值更改根据已定义的 PF 调整范围调整 PF 模式调节设置点的速率。有效值范围是 10.0 到 200.0 秒/1.0 PF;默认值是 20.0 秒/1.0 PF。
VAR 控件
此值更改根据已定义的 VAR 调整范围调整 VAR 模式调节设置点的速率。有效值范围是 10.0 到 200.0 秒/额定 kVA;默认值是 20.0 秒/额定 kVA。
手动控制 (FCR)
此值更改根据已定义的 FCR 调整范围调整 FCR 模式调节设置点的速率。有效值范围是 10.0 到 200.0 秒/额定场 I;默认值是 20.0 秒/额定场 I。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal